结果:找到"2.4G芯片 芯片开发 遥控器 灯控",相关内容1000条
  • 2.4GHz芯片典型应用方案
  • 优点:2.4G方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。科普:2.4G技术,即人们常说的“2.4g非联网解决方案”:2.4ghz无线技术频率是2.4-2.485ghzism(industrial,scientificandmedicalindex),是近年来新兴的无线传输技术,该频段在大部分国家免授权、无偿使用,因此在无线领域得到了广泛的应用,为产品的普及扫清了最大障碍。2.4g无线技术为双向传输,单向传输速率可达2Mbps,而且由于采用了自调频技术,使干扰的影响大为降低。在...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 发帖人:博巨兴微 发帖时间:2023-09-22 15:43:00
  • 北京君正应用案例:联想新款YogaBook9i亮相CES
  • 国际消费电子展(CES),被誉为年度消费电子行业“风向标”。在今年CES2023上,联想旗下多款创新产品正式亮相,带来最前沿的趋势与技术体验。特别是新款YogaBook9i的发布,采用了双面13英寸OLED屏的设计,可以一起用作大型平板电脑,也可以与可连接的蓝牙键盘配对,用作双屏笔记本电脑。YogaBook9i能够帮助用户同时查看多个文件或应用,提供多任务处理和更好的生产力。触摸屏设置在360度铰链上,并通过音箱连接,音箱内置Bowers&Wilkins扬声器,支持DolbyAtmos空间音频。这款笔记本的下屏可以模拟键盘和触控板使用。除此之外,搭配无线键盘和支架,这款笔记本即可变成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 主板,MCU,CPU,主,君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-15 18:06:00
  • 求助帖,,晾衣架遥控器
  • 各位大佬,电动晾衣架是红外信号还是射频信号啊,射频信号有没有开源的板子啊~家里墙上的面板总是要拆下来装电池烦死了
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 射频 红外 发帖人:x8ank 发帖时间:2023-02-25 11:27:00
  • 君正X2000/X1500主控CPU芯片应用场景案例推荐
  •   近期推出了多款搭载君正X2000、x1500芯片的应用案例,如二维码门禁、手持式有害气体检测仪、智能门锁、支付条码二维码等方案。  1,基于君正X2000二维码门禁方案。雷龙发展为你解答,提供原厂技术支持.  随着门禁行业的逐渐成熟发展,作为智能门禁的新秀--二维码门禁以低成本、智能化、高效率的管理模式越来越受到人们的关注。特别是在智慧城市建设的呼吁下,很多写字楼、智慧社区、办公楼、酒店和公寓等场景都离不开它的存在!    深圳市雷龙发展代理案商特别推出的基于君正X2000系列的二维码云门禁方案,支持二维码识别,支持触摸按键,支持NFC的输入方式。二维码识别选用的广角摄像头,能近距离识别...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正主 国产主 板 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-19 18:05:00
  • 君正主控CPU芯片X2000
  • 针对智能设备市场,雷龙发展近期推出基于多核异构跨界处理器X2000芯片的多场景应用案例。如智能门锁、激光打印机、扫译笔及显控板方案。【案例一】智能门锁:低功耗、响应速度快、防伪性能高芯片:君正X2000智能门锁市场存量大,增长快,潜力大,作为智能家居的入口被市场普遍看好。最近两年人脸识别解锁方案越来越多,大都是基础的双目方案,功能和产品同质化严重。市场对于集成度高,效果好,功耗低的方案需求越来越紧迫。推出的基于君正X2000系列的双目近红外人脸识别模组SG4898智能锁方案:具有识别安全性高、识别速度快、识别角度大、准确率高的、可拓展性强等优势。可帮助客户快速的将产品导入量产和打开市场。SG...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 君正,君正X2000,君正主,主 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-23 18:09:00
  • 【遥控器开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(遥控器指示灯控制)
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列GPIO(遥控器指示灯控制)图1一、GPIO简介GPIO(General-purposeinput/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。STM32F103系列是意法半导体基于ARMCortexM3内核的32位单片机,遥控器上用的主核心是48脚的STM32F103C8T6,其片上的资源与飞控主板上的主核心STM32F103CBT6基本一致...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 源 编队 无人机 GPIO 指示 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 14:17:00
  • CI24R12.4G低成本氛围灯解决方案
  • 氛围灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。在家装领域,氛围灯带无处不在,在玄关、在客厅、在餐厅、在厨房、在卧室、在楼梯、在走道等等,不仅可以打造出别样的装修风格,也给日常生活带来了很多的便利。LED灯带控制方式简单,通过不同的功能按键遥控、手机APP控制实现对LED灯带的操作。氛围灯方案使用CI24R1无线收发芯片,应用在灯带上和开关上,当按下指定的指令按钮后,无线模块将信号发射出去,灯带上收到信号后做出正确的指令,例如,调光、调色、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G NRF24L01P 氛围 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2022-05-20 14:29:00
  • 【开源XRC遥控器】4.1版本更新,资料开源
  • 欢迎加入XRC群详细了解所有得PCB硬件、原理图、固件、外壳文件都已经在群文件开源,喜欢得小伙伴可以自己尝试制作,成本不便宜哦,400左右吧,看个人实力。3.3更新,目前已经完成SD卡更新固件的OTA更新,使用Bootloader更新固件,方便快捷。介绍视频:论坛放不了链接,B站搜索:开源XRC遥控器-----------XRC遥控器--------------XRC遥控器是一款基于STM32F4平台的多功能开源遥控器,全中文界面,32物理通道,3.5寸真彩IPS电容触摸屏,支持CRSF协议,支持ELRS、黑羊、思翼高频头,支持Mavlink协议,内嵌简易MP地面站,支持无人机飞控调参,支持...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 发帖人:Xuan辕 发帖时间:2022-03-13 19:24:00
  • 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发
  • 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发我公司是一家集方案开发与IC销售于一体的高科技企业。有经验丰富,实力雄厚的研发团队,高品质售后服务的业务精英。可依客户需求为客户提供方案开发与IC供应。 技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒THX-001遥控器系列方案开发,如:学习型遥控器、多合一遥控器、空调遥控器、万用遥控器等THX-003充电器系列方案开发,如:手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等THX-004LED闪灯系列方案开发,如:声控舞台灯、礼品类闪灯、触摸调光灯、换段LED闪灯、感光LED闪灯、分段LED闪灯、七彩灯等THX-00...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 16:26:00
  • 无线遥控芯片AiP1527可代替RT1527、eV1527
  • AiP1527是一片由CMOS设计制造的可预烧内码的学习码编码IC,由软件解码;内码共有20个位元可预烧1048576组(220)内码组合,降低使用上编码重复的机率。●低功耗静态电流<1.0uA●工作电压VCC=3.0-13V●四个按键输入,最多可组合至15个按键●内含振荡线路,只需外接一个电阻(推荐值330K)●AiP1527可代替RT1527、eV1527●小体积8脚贴片封装。是PT2260、PT2262理想的升级换代产品●生产极为方便,无须在PCB上编码●封装形式:SOP8●低功耗静态电流<1.0uA●工作电压VCC=3.0-13V●四个按键输入,最多可组合至15个按键●内...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线 315 433 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-03-21 11:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: